Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE MANEJADORAS DE AIRE

Respuestas a sus preguntas más frecuentes sobre Manejadoras de Aire de Greenheck.

P:
P:¿Los soportes del equipo tienen la misma altura que las bases?
R:
R:No siempre. La combinación de bases (FPEs) y los serpentines de enfriamiento por evaporación pueden cambiar la altura. En el Programa de Selección CAPS de Greenheck le proporcionará la altura adecuada.
P:
P:¿Las compuertas de entrada y de paso están disponibles para Manejadoras de Aire con serpentines calentados por vapor y agua?
R:
R:Sí. Usted las puede seleccionar en el programa de Selección CAPS de Greenheck con control de descarga de aire.
P:
P:¿Se puede controlar una unidad de calefacción de gas directo por un Sistema de Control?
R:
R:Sí, el calentador se puede configurar para que una señal externa de 2-10vdc o 4-20ma regule  la producción de calor. El circuito del ventilador y el quemador pueden ser energizados a través de un Sistema de Control de reles de contacto seco.
P:
P:¿Se puede instalar un serpentín de enfriamiento con vapor a una unidad que ya está instalada en el lugar de trabajo?
R:
R:Es posible añadir un serpentín de enfriamiento con vapor a una unidad existente. Si el flujo de aire está en un rango bajo para el tamaño de la cubierta, las posibilidades son buenas para poder instalar el serpentín. Cada caso debe ser evaluado individualmente. Por favor consulte con la fábrica con el número de serie de la unidad.
P:
P:¿Puedo obtener una unidad de gas indirecto en una configuración vertical?
R:
R:

No, la unidad de gas indirecto está disponible en configuración horizontal o con descarga hacia abajo solamente.

P:
P:¿Las Manejadoras de Aire con calefacción por gas directo se pueden instalar en el interior?
R:
R:Sí. Los requisitos de soporte estructural son diferentes. Nota - No se recomienda la instalación de unidades con serpentines de enfriamiento por evaporación.
P:
P:¿Las Manejadoras de Aire con calefacción por gas indirecto se pueden instalar en el interior?
R:
R:Sí. La instalación interior es seleccionable en CAPS. Con esta selección tendrá que especificar el tipo de gas. Consulte la página 16 de la Guía Técnica de Gas Indirecto para obtener información específica. Los requisitos de soporte estructural son diferentes. Nota: todas las unidades de gas indirecto de Greenheck funcionan con energía eléctrica. No se recomienda la instalación de unidades con serpentines de enfriamiento por evaporación.
P:
P:¿Se puede añadir un VFD – Variable Frequency Drive (Transmisión de Frecuencia Variable) a las unidades Manejadoras de Aire? ¿Qué unidades?
R:
R:A todas las Manejadoras de Aire se les pueden instalar un VFD. Las unidades de gas directo requerirán una compuerta de paso para mantener la velocidad de aire constante a través de la hornilla en todo momento. Esta opción es seleccionable en CAPS 3.10. El flujo de aire se puede disminuir hasta un 50% y en algunas unidades aún más dependiendo del punto de inicio en la curva del ventilador. El programa de selección CAPS le dirá cuánto puede reducir el flujo de aire al hacer la selección de la unidad.
P:
P:¿Cómo funciona la protección contra congelamiento?
R:
R:La protección contra congelamiento consiste en un ducto de encendido/apagado y temporizador que impide la descarga de aire frío en el edificio cuando el quemador no proporciona suficiente calor. Si la temperatura de descarga es inferior a la consignada, la Manejadora de Aire se apaga.
P:
P:¿Está disponible alguna protección contra congelamiento para serpentines de calefacción por vapor o agua caliente?
R:
R:Sí. Sin embargo, es muy diferente a la protección contra congelamiento para unidades de calefacción por gas. Si la temperatura de la cara frontal del serpentín es inferior a la consignada, el ventilador se apagará hasta que se eleve la temperatura del serpentín.
P:
P:¿Es posible suministrar un panel de control remoto para una unidad existente en el campo?
R:
R:Sí. Por favor consulte con la fábrica con el número de serie de la unidad y las opciones del panel de control remoto solicitado.
P:
P:¿Qué hace un sensor de entrada de aire?
R:
R:Un sensor de aire en la entrada consiste en un ducto de encendido/apagado que desactiva automáticamente el quemador cuando la temperatura del aire exterior está cerca o igual a la temperatura del aire de descarga deseado. Normalmente, esta opción se utiliza para evitar que la calefacción opere en días agradables.
P:
P:¿Qué quiere decir ETL?
R:
R:Esta es una prueba del grupo Intertek, formalmente conocido como Edison Testing Laboratories (ETL). La marca ETL es una alternativa a American Gas Association (AGA). ETL es una prueba que es aceptada y reconocida por las jurisdicciones a través de los Estados Unidos y Canadá. ETL es reconocida a nivel nacional por las principales agencias de código de construcción: Building Officials y Code Administrators International (BOCA-ES), International Conference of Building Officials (ICBO-ES) y Southern Building Code Congress International Inc. (SBCCI PST & ESI). Estas agencias establecen códigos y normas que en la mayoría de los estados y municipios adoptan como propias. La etiqueta ETL se proporciona en las unidades de gas directo donde Greenheck suministra también el centro de control.
P:
P:¿Qué está incluido en un Centro de Control y donde se encuentra?
R:
R:Los Centros de Control incluyen un interruptor de desconexión pre cableado en la fábrica, bloques de terminales, transformadores, fusibles, protección para sobrecargas y arrancadores. Un Centro de Control de Greenheck proporciona la ventaja de una conexión simple en el campo. Todas las Manejadoras de Aire de gas directo de Greenheck requieren un Centro de Control.
P:
P:¿Cuál es la diferencia entre los controles de gas directo Maxitrol 14 y Maxitrol 44?
R:
R:Maxitrol 14 utiliza un sensor de aire de descarga y un selector de temperatura de descarga para controlar la temperatura del aire en el punto de descarga para unidades alimentadas con gas directo solamente. Está disponible un termostato para Maxitrol 14, que aumenta la temperatura de descarga cuando la temperatura ambiente está por debajo de la temperatura requerida. El Maxitrol 14 se encuentra comúnmente en las cocinas, restaurantes, cabinas de pintura y otras aplicaciones industriales. El Maxitrol 44 controla la temperatura en un espacio con un termostato remoto para unidades alimentadas con gas directo solamente. Este control crea una temperatura uniforme para todo el espacio de manera similar a la calefacción de una habitación en una casa. Las aplicaciones comunes incluyen fábricas y almacenes.
P:
P:¿Cuál es la altura mínima recomendada para el servicio en Manejadoras de Aire?
R:
R:La distancia mínima recomendada para las cubiertas de 32 y menores, es de 42 pulgadas por el lado de los controles de la unidad. En cubiertas de 35 y mayores la distancia mínima recomendada es de 48 pulgadas por el lado de los controles de la unidad. Nota: la distancia para remover los componentes puede ser mayor que las distancias listadas para servicio.
P:
P:¿Cuál es la relación de cobertura y es diferente para calentadores de gas directo o indirecto?
R:
R:La relación de cobertura compara la máxima y la mínima salida de calor. La relación de cobertura de quemadores directos de gas es 25: 1, lo que significa que el quemador puede modular desde 4% hasta el 100% a fuego completo. La relación de cobertura de los calentadores de gas indirecto cambia basado en los controles. Ejemplo basado con un calentador con un solo horno (< 400 MBH). La modulación eléctrica de 4:1 limita la salida de calor de 25% a 100% de fuego completo. En una etapa 8:1 limita la salida de calor de 12.5% a 100% de fuego completo. Consulte a la Guía Técnica de Gas Indirecto para obtener más información.
P:
P:¿En qué parte de la unidad se encuentran los controles? ¿Se pueden cambiar?
R:
R:Cuando usted está viendo la unidad por la parte de enfrente, los controles y conexiones están por la parte derecha de la unidad. Sí, esto se puede cambiar, pero requiere de una solicitud de diseño especial (SDR). Si usted necesita los controles y las conexiones en el lado opuesto, consulte con la fábrica.
P:
P:¿En cuales áreas no se permiten las unidades de calefacción por gas directo?
R:
R:Según la National Fire Protection Association (NFPA) 54, las unidades con gas directo no se pueden utilizar en dormitorios. Tenga en cuenta que las autoridades locales pueden tener diferentes interpretaciones u otras restricciones. Si no está seguro, póngase en contacto con las autoridades locales para la interpretación.