Los ventiladores centrífugos en línea (modelo TCB de Greenheck) no se recomiendan para aplicaciones de extracción continua de alta temperatura. La razón se basa únicamente en el diseño de ventilador centrífugo en línea, que tiene el propulsor en la entrada de la cubierta. Como se ve en el siguiente diagrama, la cubierta del ventilador se presuriza y se calienta con la temperatura del aire entrante. El escape de la transferencia de calor y aire que pasa a través de la cubierta de los rodamientos y la correa reduce la vida útil de los rodamientos y el motor. Nuestra recomendación es no exceder los 93° C con ventiladores centrífugos en línea.
Las aplicaciones típicas de ventiladores axiales implican extracción y suministro de aire limpio. La recomendación de Greenheck para extracción continua de alta temperatura es de 110° F para ventiladores con transmisión directa, donde el motor está en la corriente de aire y 200° F para ventiladores de transmisión por correa donde el motor está fuera de la corriente de aire.
Para ventiladores de extracción de humo con temperaturas por encima de los 200° F, por favor contáctenos.
Las leyes del ventilador pueden usarse para determinar cómo un ventilador puede operar a una velocidad baja.
PCM (bajo) = PCM (alto) x [RPM (bajo) / RPM (alto)]
Ps (bajo) = Ps (alto) x [RPM (bajo) / RPM (alto)] 2
BHP (bajo) = BHP (alto) x [RPM (bajo) / RPM (alto)] 3
Existen numerosas razones por la cuales los ventiladores no cumplan con lo especificado, pero primero es importante entender lo que define el rendimiento aceptable. El acuerdo 200 de la publicación del AMCA, dice que un ventilador instalado en un sistema debe aceptar una tolerancia de +/-7.5% de flujo de aire (pcm). En otras palabras, un ventilador que produce 1.000 pcm en un entorno de laboratorio debe proporcionar un flujo de aire de 925 a 1.075 pcm cuando se instala en un sistema bien diseñado. Las tasas de flujo de volumen de aire que caen por debajo de este rango son típicamente el resultado de variaciones en la presión estática del sistema o problemas mecánicos con el ventilador.
Los síntomas comunes incluyen:
Obstrucciones en el sistema de ductos, compuertas cerradas, filtros sucios, serpentines tapados, obstrucciones en la entrada del ventilador, fracciones de ductos de 90 grados (codos) instalados muy cerca de la entrada, paredes cerca de la entrada, diseño de ductos inapropiados, fugas en los ductos, la hélice gira de manera contraria, velocidad del ventilador muy baja, hélice sucia o tapada, espacio incorrecto entre el cono de entrada y el cono de la rueda.
1. ¿Qué productos químicos están implicados?
2. ¿Cuáles son los niveles de concentración de estos químicos?
3. ¿Cuál será la temperatura de la corriente de aire?
4. ¿Cuál es la humedad relativa del aire?
5. ¿Por cuánto tiempo será expuesto el ventilador a este entorno? (continuo o intermitente)
6. ¿En qué parte del país estará ubicado el ventilador? (cerca de la costa, nieve o desierto)
7. ¿Cuáles son las especificaciones o requisitos para este recubrimiento?
8. ¿Qué parte del ventilador será recubierto? (interior, exterior o entero)
La certificación UL-705 se refiere a la construcción mecánica y eléctrica que asegura que el ventilador funcione de manera segura. Usted puede contar con la certificación UL-705 en: los siguientes modelos AX, TBI-CA, TBI-FS, TDI, TCB, TCBRS, TCBRU, TCF, QEI(D) VAD (S), VAB (S), TAUB, TAUB-CA, TAUD; extractores para laboratorio modelo Vektor-H, HS, MD, MH, MS, CD, CH and CS; y en las cubiertas de los modelos SFB, SFD, USF, FJC, FJI, BIDW y AFDW.
Los ventiladores para el control de humo se refiere a la eliminación de humo y la alta temperatura del vapores en caso de emergencia. Esta certificación está disponible en: los modelos en línea AX, TBI-FS, TVC, QEI(D), TAUB; y en las cubiertas de el modelo USF.
La certificación UL-762 se refiere a los ventiladores diseñados para la eliminación de humo y vapores cargados de grasa con temperaturas de aire hasta 375 F. La certificación 762 UL está disponible en: modelos en línea TCB y QEI; extractor para laboratorio modelo Vektor-H; y para las cubiertas de la modelo centrífugos USF.