Perfil del Proyecto: Hotel The Lodge at Cedar Creek

The-Lodge-at-Cedar-Creek_Project-Profile

El Reto

• Proporcionar ventilación eficiente y silenciosa en loso baños de 140 suites y una amplia gama de equipos de ventilación.
• Adaptar restricciones inusuales de diseño interior.
• Crear unidades de ventilación en la azotea que apoyen el diseño exterior arquitectónico del hotel.

Después de comenzar a construir a principios de 2003, el masivo hotel Lodge en Cedar Creek, Rothschild, Wisconsin, abrió sus puertas en junio de 2004 como un lujoso hotel de suites con una auténtica decoración tipo cabaña y un parque acuático interior adyacente de 50,000 pies cuadrados.

Este fue un proyecto de vía rápida que requiere plazos de entrega ajustados y adaptaciones personalizadas únicas para una amplia variedad de equipos de control y movimiento de aire.

Para garantizar el éxito financiero en el futuro, el propietario Bill Creske insistió en que los arquitectos, ingenieros mecánicos y contratistas que contrató para trabajar en este proyecto maximicen la comodidad del huésped y la eficiencia energética. También quería un interior único y un diseño tipo “Bosque del Norte” para distinguir las instalaciones como un destino turístico muy deseable.

La Solución de Greenheck

• 150 ventiladores estándar de Greenheck para techo, modelo SP y 40 ventiladores de techo hechos a la medida para que quepan en espacios más reducidos.
• 8 ventiladores de suministro, modelo WHR, instalados en la azotea, con louvers pintados para unificar la apariencia con el techo.

Después de revisar cuidadosamente las especificaciones y recomendaciones de los productos para extracción de techo, el contratista finalmente seleccionó un producto "igual o mejor" basado en los resultados de una prueba de sonido en vivo que comparó los ventiladores de techo modelo SP de Greenheck con otros productos de la competencia. El ingeniero acordó sustituir el producto Greenheck después de verificar personalmente su operación silenciosa superior.

Para acomodar líneas de techo y ángulos únicos en el interior del hotel, el contratista solicitó que 40 de los 190 ventiladores de Greenheck se modificaran en la fábrica para que pudieran ser instalados en espacios más de lo normal. Se instalaron ocho unidades de ventilación de suministro en la azotea, modelo WHR, con un louver con diseño especializado para unificar el color rojizo del techo del hotel.

La preferencia del propietario por Greenheck así como la eficiencia energética y las ventajas de instalación hicieron que el contratista seleccionara a Greenheck como proveedor de equipos adicionales de control y movimiento de aire, incluyendo cinco manejadoras de aire, modelo DG, diez ventiladores centrífugos en línea, modelo BSQ, un ventilador para muro, modelo CWB, un extractor centrífugo con descarga hacia arriba, modelo CUBE y ocho compuertas contra incendios, modelos FD y CR. Además, el representante de servicio de alimentos Jon Fisher de Woolsey & Associates, Inc también proporcionó cuatro campanas de cocina de suministro frontal, modelo GHFW, una campana extractora de cocina, modelo GHEW y una campana extractora para la maquina lavaplatos, modelo GD1.

Los Resultados

The Lodge en Cedar Creek se ha convertido en una opción popular para los viajeros de fin de semana y vacacionistas y la ocupación sigue incrementando a medida que las personas experimentan el parque acuático, cómodas habitaciones y extraordinarias instalaciones para comidas y reuniones. El propietario está satisfecho con el funcionamiento silencioso de los extractores de techo, y afirmó que, aunque era difícil evaluar el ahorro de energía real ya que este es su primer proyecto de este tipo, está satisfecho con el rendimiento general de los ventiladores. El ingeniero mecánico que participó en la demostración de sonido dijo que a partir de ahora recomendaría los extractores de techo de Greenheck (Modelo SP). El Gerente de Proyectos Paul Egner de Stainless Specialists dijo que el proyecto fue fluido y Greenheck fue muy complaciente al ayudarlos con algunas aplicaciones de productos personalizados, incluyendo la reducción de tamaño de los ventiladores de techo y los louvers personalizados para facilitar la instalación. Keith Jolin, representante de Greenheck, dijo: "Tal vez el aspecto más singular de este proyecto fue simplemente lo bien que funcionó todo el proyecto a pesar de algunos desafíos arquitectónicos interesantes. Se completó a tiempo y todos trabajamos conjuntamente para crear este gran hotel".
The-Lodge-at-Cedar-Creek_Interior