Perfil del Proyecto: SBC Center Community Arena
El Reto
• Diseñar un sistema de louvers que combine con el estilo arquitectónico del edificio
• Cumplir con los requisitos de louvers para vientos huracanados
• Completar y entregar las unidades de acuerdo a las fechas del proyecto.
La ingeniería, el diseño y la construcción del SBC Center, sede de la NBA San Antonio Spurs, AHL Rampage, WNBA Silver Stars y San Antonio Stock Show y Rodeo, es casi tan interesante como los eventos que tienen lugar allí.
El impresionante complejo ofrece 750,000 pies cuadrados de espacio y 18,000 asientos. Se usaron más de 1,000 toneladas de acero para construir la estructura masiva.
Cuando está lleno hasta su capacidad, el edificio se mueve realmente y el piso se desvía. Para adaptarse a este movimiento, así como a las fuertes cargas de viento, Greenheck tuvo que idear un innovador diseño de rejilla. Además, debido a que ciertas áreas del edificio se completaron antes que otras, Greenheck también necesitó fabricar y entregar sus productos de acuerdo con el cronograma de instalación del contratista.
La Solución de Greenheck
• Louver mecánico con uniones móviles.
Con la orientación del representante local de Greenheck, Mechanical Reps, Inc., los ingenieros y arquitectos del proyecto finalmente eligieron a Greenheck como proveedor de louvers arquitectónicos. La decisión se basó principalmente en las capacidades de diseño e ingeniería personalizadas de Greenheck. Charlie Garcia de Kell Munoz Architects, firma encargada de la arquitectura del proyecto, dice que Greenheck fue capaz de diseñar un nuevo tipo de sistema de louver que se ajustaba a las deflexiones y movimientos del piso del edificio. Mientras que otros fabricantes de louvers podrían sellar las uniones en una aplicación móvil como esta, Greenheck diseñó un sistema único que permitió a los louvers manejar mejor el movimiento del edificio y resistir el desgaste.
Los louvers de Greenheck instalados en el Centro SBC realmente se mueven dentro de los sellos. También conocido como un "sistema de arranque", el diseño permite una deflexión o movimiento del piso de una pulgada, así como la instalación exterior. El sistema, estándar en la industria de las ventanas, pero único en aplicaciones de louvers, incorpora una ventana con un sistema mecánico en ambos lados del louver y un sello flexible que afianza el louver en su lugar.
Para completar el sistema, el equipo de diseño integrado de Greenheck eligió el louver modelo ESK-602, un louver estacionario con aspas estilo "K". Este louver se usa a menudo en aplicaciones arquitectónicas porque se adapta bien a los requisitos de aire libre. El modelo ESK-602 puede soportar una carga de viento de 40 PSF mientras que la carga de viento estándar es de 25 PSF.
Greenheck suministró louvers ESK-602 en numerosas formas (ver fotos). Greenheck también suministró numerosos modelos de ventiladores para este proyecto, incluidos los modelos centrífugos (modelo SWB), en línea (BSQ), ventilador para muro (SB) y de ventilador de baño (SP). Todos los louvers y ventiladores se entregaron a tiempo y según fue necesario para adaptarse al cronograma de instalación del contratista.
Los Resultados
Hunt Construction recibió un premio en el 2002 por la mejor construcción de Texas – Premio de excelencia para proyectos públicos/privados de más de $ 50 millones de dólares.
Debido a las múltiples empresas involucradas y las exigentes fechas de instalación, una coordinación superior del proyecto fue una necesidad y en última instancia, una realidad. "Estamos muy impresionados con Greenheck", dice García. "Los dibujos siempre se veían muy bien, eran muy minuciosos y recibimos un excelente servicio al cliente". J.R. Lennerth, un gerente de construcción de Hunt Construction durante el proyecto, está de acuerdo. "Hubo una excelente comunicación bidireccional desde los envíos y soluciones a los problemas y programación de envíos. Los ingenieros de Greenheck pusieron su máximo esfuerzo para asegurarse de que este difícil proyecto y las especificaciones desafiantes funcionaran y fluyeran sin problemas".