Perfil del Proyecto: Fábrica Amran Cement Factory
El Reto
• Proporcionar casi 1,000,000 pies cúbicos por minuto de aire circulante de enfriamiento confiable para evitar que los generadores en una sala de generadores masivos se apaguen.
• Instalar un sistema de ventilación con ahorro de energía que minimice los niveles de sonido.
Debido al aumento de la demanda de cemento, el Gobierno de Yemen decidió triplicar el volumen de producción anual en la Planta Cementera Amran ubicada a 48 km al norte de la capital de Yemen, Saná. La ampliación de la planta se completó en diciembre de 2005 y ahora tiene una capacidad de producción anual de 1.5 millones de toneladas métricas.
Cuando se buscaba un equipo de ventilación confiable para cumplir con las especificaciones de circulación de aire en las nuevas instalaciones generadoras del edificio, los gerentes de proyecto querían un producto que maximizara la eficiencia del flujo de aire, al tiempo que minimizaba el ruido. Cuatro generadores (cada uno de los cuales crea 2.8 megavatios de potencia para un total de 11.2 megavatios) que operan de 12 a 16 horas por día y requieren una gran cantidad de ventilación para mantenerlos frescos. Los niveles de sonido de los generadores ya son altos, por lo que era fundamental que el sistema de ventilación operara tan silenciosamente como fuera posible para mantener un ambiente de trabajo seguro para los empleados.
La Solución de Greenheck
• Ocho ventiladores Industriales Axiales de Greenheck modelo VABS-72
Se seleccionaron ocho enormes ventiladores vano axiales de Greenheck (modelo VABS) con diámetros de 72 pulgadas para producir y dirigir hasta un millón de pies cúbicos de flujo de aire crucial para mantener temperaturas de operación óptimas en la sala del generador de la planta. Los ventiladores incluyen aletas para dirigir el flujo aerodinámico que requieren menos energía para operar que los ventiladores similares sin aletas. Los productos axiales de Greenheck también incluyen cubiertas fabricadas con precisión con una redondez exacta para garantizar un espacio libre uniforme en la punta de las aspas y un rendimiento máximo.
La construcción de la cubierta de grueso calibre cuenta con soldadura constante y continua proporciona mayor rigidez para aplicaciones industriales. Para proteger por completo los componentes del interior del polvo industrial y la abrasión de la arena que normalmente ocurre en el clima desértico, todos los modelos cuentan con una capa de primer y recubrimiento en polvo de uretano de poliéster horneado aplicado sobre una superficie fosfatada.
La cubierta patentada de Greenheck para atrapar el sonido, es una de las características estándar de estas unidades, reduce de manera efectiva la potencia del sonido radiante en cada una de las ocho bandas de octava. Un revestimiento interior de acero perforado dirige las ondas de sonido en el material que absorbe el sonido entre el revestimiento interior y la cubierta exterior de acero sólido, convirtiendo la energía acústica en calor. Esta cubierta es mucho más efectiva y más compacta que los silenciadores acústicos con pernos convencionales, que añaden una longitud considerable a la unidad y ocupan un espacio considerable en el suelo. Los silenciadores con pernos también tienden a reducir el rendimiento del aire al agregar presión estática al sistema. No se experimentó una caída de presión adicional utilizando esta cubierta de Greenheck.
Los datos de la unidad ERV del gimnasio/cafetería cuantifican el rendimiento de la transferencia de energía sensible y latente. El volumen de aire exterior es de 4,900 cfm y el volumen de aire de extracción es de 4,345 cfm. El diseño de verano fue de 95 DB/78 WB para aire exterior y 75 DB/62 WB aire interior. Con un 75% de efectividad, las temperaturas de salida del ERV fueron de 80 DB/67 WB, lo que redujo la carga de aire acondicionado en 18 toneladas. En el diseño de invierno, el ERV calienta el aire exterior de 20 DB a 59 DB.
Los Resultados
El Sr. Hani Rashed, estimador de proyectos del Al-Rashed Trading Center, dijo que las características estándar tales como las aletas para dirigir el aire y la cubierta con absorción de sonido hicieron de Greenheck la opción ideal para esta aplicación. "Estos ventiladores también fueron elegidos porque Greenheck es una empresa muy conocida", dijo el Sr. Rashed. "Además, el propietario prefirió tratar con un representante local para el servicio de posventa".
El ingeniero Adel (ingeniero eléctrico experimentado de la compañía Industrial Construction and Energy Co.) también está satisfecho. "Los ventiladores utilizados son muy potentes", dijo, "mientras operaba en niveles de sonido aceptables".