Perfil del Proyecto: Madison, Wisconsin Estación de Bomberos #11
El Reto
• Ayudar a ahorrar energía al reducir los costos de enfriamiento cuando no existe sombra natural.
• Crear un área de reunión al aire libre atractiva para los bomberos residentes y los visitantes públicos.
• Diseñar sombras que contribuyan a los objetivos estéticos generales de arquitectura y que sean capaces de tolerar fuertes cargas de nieve en el invierno.
El mayor desafío de este proyecto fue ubicar el edificio de modo que los requisitos funcionales de la estación de bomberos estuvieran en equilibrio y en acorde con el sistema vial en esta comunidad orientada a los peatones. Los carriles de entrada y salida largos y planos necesitaban modificar el edificio en cada esquina, pero los funcionarios de la ciudad y el arquitecto querían asegurarse de que los residentes del área que pasaran por el edificio supieran que los vehículos de emergencia podrían aparecer en cualquier momento. Además, debido a que la estación era un edificio financiado con fondos públicos y con una sala comunitaria para reuniones vecinales, los funcionarios querían que la Estación de Bomberos # 11 reflejara una sensación cálida, amistosa y acogedora.
La Solución de Greenheck
• Sombras arquitectónicas personalizadas.
• Dos áreas arquitectónicas controladas por el sol.
• Fachada personalizada con techos salientes.
Las sombras arquitectónicas también se instalaron a 25 pies sobre el nivel del suelo sobre una fila superior de ventanas y las puertas de la cochera de la estación para permitir que los bomberos mantengan las ventanas abiertas para una ventilación máxima de aire fresco durante las horas pico de sol. Para complementar las líneas limpias y el estilo estético del edificio, estas sombras se proyectan a seis pies del edificio. La extensión de seis pies requirió un soporte de aluminio especial sujetado a la base para tolerar cargas pesadas de nieve en el invierno. Finalmente, se creó un área independiente controlada por el sol de 25 pies x 35 pies con sombras anodizadas claras para maximizar la opacidad sobre un patio y una zona del asador durante los calurosos meses de verano en Madison.
Los Resultados
• La estación de bomberos de Madison # 11 es una nueva adición atractiva de la comunidad del lado este de la ciudad.
Los peatones que pasean frente a la elegante estación nueva admiran las áreas amistosas y sombreadas que se proyectan hacia afuera desde el frente del edificio y con frecuencia se detienen a visitar a los bomberos bajo el patio sombreado al aire libre. Se han plantado hileras dobles de árboles a lo largo del edificio y cuando maduren, refrescaran aún más el sitio y harán que el edificio sea aún más acogedor.
Los peatones que pasean frente a la elegante estación nueva admiran las áreas amistosas y sombreadas que se proyectan hacia afuera desde el frente del edificio y con frecuencia se detienen a visitar a los bomberos bajo el patio sombreado al aire libre. Se han plantado hileras dobles de árboles a lo largo del edificio y cuando maduren, refrescaran aún más el sitio y harán que el edificio sea aún más acogedor.