Perfil del Proyecto: Texas Tech, Instituto de Salud Ambiental y Humana
El Reto
• Diseñar y adaptar un sistema completo de extracción para un laboratorio biológico/ambiental existente en un edificio de ciencias universitario renovado.
• Minimizar el trabajo y el gasto de instalación.
• Completar el proyecto en un tiempo reducido para obtener ventaja del financiamiento.
Ubicado en el Centro Tecnológico Reese, el Instituto de Salud Ambiental y Humana (TIEHH), un programa de investigación y académico de la Universidad Tecnológica de Texas, contiene una serie de laboratorios ambientales que anteriormente servían como áreas de trabajo de ingeniería cuando el Centro todavía estaba activo como Base de la Fuerza Aérea Reese. Este edificio en particular fue anteriormente un edificio de ingeniería civil de la Fuerza Aérea.
Uno de los laboratorios necesitaba una campana extractora y una chimenea en para capturar y extraer los olores, los humos y gases creados durante los experimentos de investigación.
Anteriormente, el departamento de ingeniería de la planta física de la universidad había construido sus propias chimeneas, pero el espacio, el financiamiento y el tiempo limitado llevaron al estimador del proyecto en Texas Tech a buscar otras opciones. Se dispuso de fondos externos para financiar el proyecto si la universidad podía encontrar una manera de completar el proyecto durante el período en que se disponía los fondos.
La Solución de Greenheck
• Satisfacer la demanda de calefacción de la zona perimetral del edificio.
Mike Halley de David G. Halley & Company, representante de Greenheck en Lubbock, Texas, revisó los méritos del sistema de extracción de laboratorio de Greenheck, modelo TCB-LE con Don Gamel, estimador de proyectos de Texas Tech. Debido a que el edificio no había sido diseñado originalmente como un edificio de ciencias, había muy poco espacio en el techo para los sistemas de extracción de laboratorio. El tamaño compacto del TCB-LE no solo conservó un valioso espacio en el techo, sino que también solo requirió una sola penetración en el techo. Otro beneficio: la chimenea del TCB-LE está diseñada para no requerir cables sujetadores. El TCB-LE era una alternativa rentable. Además, el TCB-LE de una sola pieza cumple con las normas de diseño de laboratorio ANSI Z9.5, UL 705 y ASHRAE.
También fue importante para Texas Tech que el mantenimiento del equipo se pudiera realizar fácilmente por su personal. El TCB-LE ofrece una fácil y segura a la inspección y mantenimiento de los componentes internos del ventilador. Al quitar un panel de acceso, se lleva a cabo el mantenimiento de la rueda del ventilador, el eje y los rodamientos sin quitar el ventilador del sistema. Este proceso mejorado no solo es mucho más fácil, sino que también se puede lograr de manera mucho más eficiente en el sistema de extracción de laboratorio TCB-LE.
Después de revisar la información en el sistema de extracción para laboratorio laboratorio Greenheck, Don Gamel y Mike Halley se reunieron con Mike Powell de Anthony Mechanical, el contratista mecánico. Colectivamente, todos coincidieron en que el sistema de extracción para laboratorio de Greenheck era la elección correcta para el proyecto.
¿Cómo funciona el sistema de extracción? Una chimenea de extracción de alta velocidad incorporada en el TCB-LE desplaza el humo y los gases del laboratorio peligrosos o nocivos por encima del techo, evitando daños en el techo y el reingreso del aire contaminado al sistema de aire de reposición del edificio. Un plenum y una compuerta de paso opcional agregan aire ambiental a la extracción, para diluir aún más los humos y gases proporciona un desplazamiento de extracción adicional o permite que el TCB-LE se aplique a extracción para laboratorio de volumen variable.
Los Resultados
• Un sistema de extracción para laboratorio que exceda las especificaciones de diseño e ingeniería y las consideraciones de espacio.
El sistema de extracción para laboratorio TCB-LE se especificó, fabricó, envió e instaló en un plazo de seis semanas, dentro del plazo establecido para reunir los requisitos para el financiamiento externo y cubrir los costos de este proyecto. El cliente evitó un proceso de instalación largo y costoso para un sistema reconstruido y está muy satisfecho con el rendimiento del sistema de extracción para laboratorio. El cliente también quedó muy impresionado con la estabilidad de los sistemas de extracción para laboratorio para soportar vientos fuertes y el hecho de que no requiere alambres y cables de sujeción. El cliente está considerando la instalación de más sistemas de extracción para laboratorio de Greenheck en otros laboratorios del edificio en el futuro.