Perfil del Proyecto: Corporativo de Software Technology Park

Software-Technology-Park_Project-Profile

El Reto

• Calentar y enfriar el edificio las 24 horas del día, los siete días de la semana, en un entorno en el que las temperaturas exteriores oscilen entre 41°F (5°C) y 106°F (41 °C).
• Extraer humo, grasa y aire caliente de las cocinas en varios restaurantes y cafeterías. 
• Remover los gases de extracción pesados de la zona de estacionamiento interior donde hay automóviles y  motocicletas. 
• Instalar ventiladores que operan silenciosamente, ahorren energía y funcionan confiablemente sin problemas. 
• Seleccionar ventiladores que sean fáciles de instalar para ahorrar tiempo. 

La construcción de un nuevo y espectacular edificio de oficinas de 17 pisos y 475,000 pies cuadrados en Lahore, Punjab, Pakistán, se completó en febrero de 2010. Lahore es la capital de la provincia de Punjab y la segunda ciudad más grande de Pakistán. Este proyecto de construcción aclamado a nivel nacional fue diseñado para proporcionar espacio de oficina de última generación para IT y otras empresas de alta tecnología. Está completamente equipado con fibra óptica, sistema inalámbrico LAN/WAN, Wi Max y tecnologías VSAT y un centro de datos global. El edificio contiene numerosos servicios, como restaurantes, un auditorio, un gimnasio, un centro médico, salas de oración y servicios bancarios. Tomando en cuenta el estacionamiento interior. Un sistema central de enfriamiento, calefacción y ventilación, bien gestionado, que funciona las 24 horas, mantiene a los inquilinos cómodos y el equipo operando al máximo rendimiento.

La Solución de Greenheck

• (73) Ventiladores Vano Axiales de presión mediana, modelo AX 
• (10) Ventiladores Centrífugos Tubulares, Modelo TCB
• (1) Ventilador para Muro, Modelo SE2 

 

Setenta y tres ventiladores axiales de presión mediana de Greenheck, modelo AX, se instalaron en línea a lo largo de los ductos del edificio para la ventilación mecánica primaria y para ayudar con la extracción de la cocina. Los ventiladores tienen aspas aerodinámicas de aluminio que proporcionan eficiencias totales superiores al 70%, lo que ayuda a reducir los gastos de electricidad que pueden ahorrarle a los propietarios dinero en facturas de energía a largo plazo. Además, todas las aspas son ajustables manualmente para permitir el balance de aire en el campo, asegurando un rendimiento óptimo. Todos los ventiladores vano axiales se especificaron como transmisión directa para eliminar los costos de mantenimiento de rutina asociados con los modelos de transmisión por correa.

También se seleccionaron diez ventiladores centrífugos tubulares de Greenheck para este proyecto de construcción en función de su capacidad para proporcionar un movimiento de aire silencioso, eficiente y de alto rendimiento. Debido a que estos ventiladores se pueden instalar en cualquier posición, horizontalmente y verticalmente, pueden cumplir con varias aplicaciones de suministro y extracción que pueden instalarse en espacios reducidos si es necesario. En este proyecto, los ventiladores centrífugos tubulares se instalaron en el área del restaurante para controlar la extracción de humo y en otras áreas, como cerca de los salones de oración y el auditorio, donde se requiere un funcionamiento silencioso.

Se instaló un ventilador de Greenheck para muro, modelo SE, para extraer el calor de una sala de control.

Todos los ventiladores de Greenheck especificados para este proyecto fueron aprobados por AMCA y UL 705 y UL 762, lo que garantiza un rendimiento de ventilación confiable y el cumplimiento de las normas de seguridad reconocidas internacionalmente.


Los Resultados

La combinación de ventiladores vano axiales, ventiladores centrífugos tubulares y ventiladores para muro de Greenheck pueden mover más de 595,000 CMH de aire. Helison Huang, gerente de proyecto de sistemas mecánicos y eléctricos de la Corporación de Ingeniería de Construcción del Estado de China, dijo: "Los ventiladores utilizados son muy potentes, con un nivel de sonido aceptable y un rendimiento prometido". A pesar del uso de ventiladores muy grandes de hasta 38,929 CMH con presiones externas de hasta 641 Pa, los niveles de sonido en las áreas con ductos son de solo 72-84 dBA. Gracias a los muchos accesorios que se proporcionaron desde la fábrica (como aisladores y soportes), la instalación de los ventiladores con ductos en línea se completó de manera muy eficiente y dentro de los horarios de instalación del proyecto.
Software-Technology-Park-Interior1 Software-Technology-Park-Interior2